This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:Cboot RMS 计算

Guru**** 2475160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506484/lm61460-q1-cboot-rms-calculation

器件型号:LM61460-Q1

工具/软件:

团队、

另一个客户对 Ford 的类似请求、其中 OEM 请求 WCCA:计算 Cboot 电容纹波电流

您能帮帮吗?  

D.S 未列出 Cboot 的 Rdrive 规格...

此致、

Dongbao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rboot 为0 Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以分享其布局的原理图吗?

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    这是公共论坛。

    CBOOT=100nF (根据数据表建议)、Rboot=0。

    不足以进行 Cboot RMS 计算? 客户问的是计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我懂了。 我会在内部询问团队、我们可以提供什么、并在他们回复后回复您。

    谢谢您、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    对此请求有任何答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在12Vin 下和在2.2MHz 下运行时、我得到的 CBOOT 上的 RMS 计算结果为0.097A。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢您、

    Joshua Austria.