This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:两个 TPS22990连接到同一输出

Guru**** 2663115 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507279/tps22990-two-tps22990-hooked-to-the-same-output

器件型号:TPS22990

工具/软件:

你好  

请查看此处的原理图: https://slow.pics/F822FQQz/

我有2个 TPS22990器件具有3.3V 和5V 输入、然后两者连接到同一输出、以便用户从滑动开关中选择所需的电压。

滑动开关向所选器件的 ON 引脚提供3.3V 电压。 同时两个 ON 引脚都被下拉、以确保它们默认保持关闭状态。

请检查此电路、并通知我其是否良好且没有问题。

我知道还有其他用于电源开关的专用 IC、但也没有、它具有较小的 Ron 和较低的价格。 我会选择具有快速放电功能的电容器、以便进一步改善性能。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    您需要安装两个电源。

    对于 Oring、您需要反向电流阻断、TPS22990中没有这种阻断功能。  

    如果我缺少任何详细信息、请告诉我。 下面是 TI.com 上的理想二极管和 Oring 产品系列

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    "嗯,也是,那我走了。" 我希望能够在2个3.3V 或5V 电源之间进行选择、其中输出变为名为"3.3V\5V"的电源轨、然后能够连接或断开该电源轨。

    建议的 IC 与我想要的 IC 不完全匹配、+它们价格昂贵且具有高 Ron (会产生热量和压降)。 在不会有电压反馈到 IC 的情况下、那么是否存在需要反极性保护的问题?

    我尝试了"电源多路复用器"类别、最大器件仅支持4A 电流、而我至少需要6个电流。 另外、我试过一次、但没有成功。

    在确定我的目标后、能否根据这篇帖子检查我的解决方案?

    我可以肯定地使用其他支持的 IC、只是它们应该很便宜(可在 LCSC 上获取)。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看所有负载开关解决方案。

    您能告诉我此应用需要多少器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    可能是100-300个器件左右。 项目仍在设计中。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    TPS2521xx 可用作 PMUX。 还可以检查 TPS25974。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    不幸的是、这些都是高 Ron 和昂贵的。  

    如果找不到电子解决方案、我会恢复使用物理开关在电源之间切换、同时使 TPS22990作为每个稳压器的上电/断电控制器器件。

    我的输出引脚为接地、接地、3.3V\5V、5V。 因此、我需要5V 固定降压稳压器、对于3.3V\5V 电源轨、我想使用固定的3.3V 降压转换器由具有同一固定5V 稳压器的物理开关或电子开关进行开关。

    虽然我考虑的另一个解决方案是使用降压稳压器、该稳压器可通过更改反馈电阻器在3.3V 或5V 之间切换、并将输出提供到3.3V/5V 引脚。

    恐怕当终端用户使用5V 电压时、3.3\5V 和5V 引脚将在目标器件处短接在一起、这意味着2个降压稳压器的反馈将是相同的。 我相信这会产生一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hossam、

    我理解您的担忧。

    您可以在 e2e 上联系相应的降压稳压器咨询。 我们的工程师将为您提供帮助。

    谢谢  

    Amrit