This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51430:VOUT 短接至 VIN

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51430, LV14340, LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511622/lmr51430-vout-short-to-vin

器件型号:LMR51430
主题中讨论的其他器件: LV14340LMR14030

工具/软件:

您好的团队、

客户希望找到 Vin:24V、Vo:5V 且峰值输出电流为3A 的降压转换器。 负载是编码器部分、其最大 Vin 为5.5V、这意味着如果 Vout 超过5V、编码器将损坏。客户担心当 Vout 短接至 Vin 时、LMR51430或其他降压芯片无法防止 Vout 超过5.5V。 您有什么建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoey

    检查 LV14340、LMR14030、这些器件具有内置过压保护功能、可防止这种情况发生。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare