This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:如何使用主机控制来处理相邻电芯均衡?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505209/bq76952-how-to-use-host-control-to-take-care-of-adjacent-cell-balancing

器件型号:BQ76952

工具/软件:

我正在使用 BQ769x2系列进行电池管理、希望实现主机控制型被动平衡、特别是对于两节电池不平衡且需要同时平衡的相邻电池(例如、电芯15和电芯16)。

从文档中可以看出、BQ769x2在自主模式下一次平衡一节电池以防止过热问题、但是使用主机控制时、如果管理正确的时序、应该可以平衡多节电池(包括相邻的电池)。

我的问题是:

  1. 主机是否可以通过直接寄存器写入来同时在相邻电芯(例如电芯15和电芯16)上启用均衡、或者即使在主机控制模式下、该器件是否会在内部防止这种情况?
  2. 如果主机控制模式下允许相邻均衡、则主机是否必须明确管理任何时序、热或安全预防措施?
  3. 是否有任何显示如何通过主机管理多个电芯均衡的参考时序或均衡算法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michelle:

    很抱歉回复延迟。  该器件根本不会自主平衡相邻电芯、但通过手动均衡、您可以平衡相邻电芯。  您只需注意、平衡电流不会变得过高-如果使用20 Ω 输入电阻器、并具有两个电池平衡电阻、每个为4.4V、内部具有28 Ω 平衡开关、则电流为8.8V /(20 + 28 + 28 + 20)= 91.7mA。  如果同时启用过多的相邻电芯均衡、则电流可能会过大、这可能会损坏器件。

    您可以查看我们网站上的电池平衡应用手册、但我不确定该手册中是否包含您对算法的要求。

    谢谢、

    Terry