This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952随机串电压报告0V

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502932/bq76952-bq76952-random-string-voltage-reporting-0v

器件型号:BQ76952

工具/软件:

尊敬的专家

我需要查阅 BQ76952随机串电压报告0V 的问题:

在项目的测试过程中、偶尔会发生 AFE 在低功耗放电期间将数据报告为0V 电压。 然而,它后来恢复正常。 由于延迟、未触发 AFE 欠压警报。 这种情况将在何种情况下发生
AFE 的原始数据如下(数据 CRC 正常):
1.获取单个日志的第7个字符串并按如下方式打印:MuxDrvBQ769x2_ReadReg (309)/低电压! ReTryStatus: 0| ReceiveBuffer[0][1][2][3]:0;66;0;0 | reg_addr: 20
读取寄存器0x20、AFE 返回单电芯 IIC 数据:ReceiveBuffe[4]={0、0x66、0、0}、CRC 转换正常、各个电压为0V

2.获取第9串单体日志,如下所示:MuxDrvBQ769x2_ReadReg(309)/低电压! ReTryStatus: 0| ReceiveBuffer[0][1][2][3]:0;cd;0;0 | reg_addr:二十四
读取寄存器0x24、AFE 返回单电芯 IIC 数据:ReceiveBuffe[4]={0、0xcd、0、0}、CRC 转换正常、单个电压为0V

3.获取第10串单体日志如下: MuxDrvBQ769x2_ReadReg(309)/低电压! ReTryStatus:0 | ReceiveBuffer[0][1][2][3]:0;1b;0;0 | reg_addr:二十六
读取寄存器0x26、AFE 返回单电芯 IIC 数据:ReceiveBuffe[4]={0、0x1b、0、0}、CRC 转换正常、单个电压为0V

CRC 低于:μ s

 uint8

SrvAlgorithm_CRC8ForForForFor公式(const

uint8

*p_DataBuffer,

uint16

长度)

 

 

  uint16

i;

 

  uint8

Uccrc =

0;

 

  

 

  while (len --)

!= 0)

 

  {

 

    对于(i

= 0x80;

i!=

0;i /=

2)

 

    {

 

      if ((UcCRC

和0x80)

!= 0)

 

      {

 

        UcCRC

*= 2;

 

        UcCRC

^= 0x107;

 

      }

 

      暴露

 

        UcCRC

*= 2;

 

      if(*p_DataBuffer

和 i)

!= 0)

 

        UcCRC

^= 0x107;

 

    }

 

    P_DataBuffer++;

 

  }

 

  返回(UcCRC);

 

}

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    抱歉、您是否已解决此问题、或者问题是否仍待处理?  我们以前没有真正看到过这种情况、所以我认为这不是经常发生的情况。  这是否可能发生在初始上电时或复位后、您是否可能在器件没有时间第一次完成转换之前读取寄存器?

    谢谢、

    Terry