This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:在 BQ76907上使用 CC1寄存器时、电流检测是否存在延迟?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508451/bq76907-is-there-a-delay-in-current-detection-when-using-the-cc1-register-on-the-bq76907

器件型号:BQ76907

工具/软件:

您好、

在 BQ76907上使用 CC1寄存器时、电流检测是否存在延迟? 在我的应用中、固件每250ms 读取一次 CC1寄存器、但我们观察到、施加-10A 放电电流与反映-10A 值的 CC1寄存器之间存在大约400ms 的延迟。

此致、

Ferlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对此有任何更新?

    此致、

    Ferlyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ferlyn:

    当您施加电流时、您可以确保器件未处于睡眠模式。  这可能会导致一些额外的延迟、直到您看到新的 CC1结果。  此外、例如、可以在 T=0至 T=250ms 的范围内测量 CC1电流。  如果您在 T=125ms 时将电流从0A 更改为10A、则在 T=250ms 时报告的结果将~ 5A、因为 CC1实际上是在250ms 窗口内对电流求平均值。  然后、在 T=250ms 至 T=500ms 范围内的下一次 CC1测量值将在 T=500ms 时报告10A 的值。  这可能是您看到的吗?

    谢谢、

    Terry