This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSF12C3-Q1:TPSF12C3-Q1

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSF12C3-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508541/tpsf12c3-q1-tpsf12c3-q1

器件型号:TPSF12C3-Q1

工具/软件:

您好、  

我正在 为我的毕业项目使用 TPSF12C3-Q1。 当我使用 PSpice 时、 计算机的 ram 容量不足、应用程序运行速度非常慢。 我不能得到我想要的。  我甚至无法进行 FFT 变换。 我在你的网站上尝试过 Spice 模型,但它导致了问题,因为它是加密的。 您能和我分享这个集成电路的未加密文件吗? 我在论坛上看到您拥有它、但出于隐私原因您不共享它? 如果我需要 NDA 合作伙伴、我不知道在哪里可以找到它、或者您是否可以直接与我共享?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我理解您的顾虑、但如果没有 NDA 协议、则无法与任何人分享。 如果可能,请尝试使用 SIMPLIS 软件,它是一个更快的工具,你 应该得到更快的结果。  

    谢谢。此致、

    Naresh。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    感谢您的反馈。

    我在没有 FFT 的 Excel 中提供了数据、但无法从仿真中提取 Excel 中的"CM 噪声传输增益、GCM =|VCM-LISN |/|VSW|"图。 例如、我应该在"Add Trace"部分中将什么写入"DB (V (L24:1)/V (L24:2))"(如"Loop Gain for Stability Analysis"图中所示)、以便获得 CM 噪声传输增益图?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:

    我建议您使用 Excel 工作表中的两个图表、这更有意义。

    AEF 增益图

    2.环路稳定性增益和相位图。

    我认为这些图将帮助您了解环路稳定性方面以及电路提供的增益量。

    希望以下链接有助于回答更多问题- (+)[常见问题解答] TPSF12C1和 TPSF12C3电源滤波器 IC 常见问题解答-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    是的、 我获得了您提到的2个图形、但我想知道如何生成我提到的图形("CM 噪声传递增益")。 我仍然希望生成并分析该图。 您对此有何建议?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mehmet、

    我会回到您的身边

    谢谢。此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mehmet:  

    您是否可以共享包含您的数据的 Excel 工作表? 我会查看一下并分享反馈

    谢谢。此致

    Naresh