This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2124:在1A 负载(IN2、5V)下输出故障

Guru**** 2633065 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2124, TPS1653

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506827/tps2124-output-fails-with-1a-load-in2-5v

器件型号:TPS2124
主题中讨论的其他器件: TPS1653

工具/软件:

下午好。

我使用 TPS2124在12V 和5V 之间切换、以实现电源输出、并由 GPIO 的 SEL 控制。

我的设计需要通过 TPS2124提供1A 电流(通过电子负载进行测试)。 当电子负载在1A 电流下接通(设置为12V 时)时、它工作正常、但在我的一些电路板(20%)上、当设置为5V 时、当打开1A 负载时、TPS2124无法提供输出。 它的工作电 流为0.9A、如果负载逐渐增加、则可以提供1A。

输出通过 输出电源连接器之前的 TPS16530RGER 电子保险丝。

对为什么会发生这种情况有任何见解? 我的想法已经耗尽,我目前的理论要么是错误的 IC 或装配体错误。

所附图像显示了原理图和输出。

谢谢!

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    请让我检查一下、然后返回。  

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kunal、

    有好运吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我们可以绕过 tps1653然后检查吗?

    当您在一个通道上施加电压时、另一个通道的输入是什么?

    在 Vout = Vin 后施加负载?

    此致  

    Kunal Goel