工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
请查看所附的原理图、其中我们使用了 TPS2121电源多路复用器、2个升压和2个降压稳压器作为其下游器件。
此电源多路复用器的 Vout 存在问题。 请查看随附的原理图并分享您的意见。
e2e.ti.com/.../TPS2121_2D00_Schematics.pdf
生成电源多路复用器输出后、2s 后输出 开始切换、如下图所示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
请查看所附的原理图、其中我们使用了 TPS2121电源多路复用器、2个升压和2个降压稳压器作为其下游器件。
此电源多路复用器的 Vout 存在问题。 请查看随附的原理图并分享您的意见。
e2e.ti.com/.../TPS2121_2D00_Schematics.pdf
生成电源多路复用器输出后、2s 后输出 开始切换、如下图所示

尊敬的 Sandra:
很抱歉耽误你的时间。
我们应探测 VIN1、VIN2、PR1、CP2、以了解更多信息。
请访问此链接以了解详情。
此致
Kunal Goel
您好、
在连接所有下游器件的情况下、多路 复用器输出不会生成5V 电压、并且我们可以从多路复用器输出侧测量5.58A 的电流(测试期间 RILM 为18K)

| 余弦值 | 多路复用器输出电压 |
| 0A | 5.03V |
| 1A | 249. |
| 主题 | 4.876V |
| 4.5A | 4.65V |

尊敬的 Sandra:
很抱歉耽误你的时间。 由于某些后端问题、线程已从我处取消分配。
1 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/6648.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx 请帮助填写此信息。
2. 您能确认电压室吗? CP2<1吗? 在下面的波形中、问题是否被重现?
当 OUT 切换时、您是否具有如下所示的波形?

3.它看起来是由于突然的负载需求设备正在进入和退出电流限制。
此致
Kunal Goel
尊敬的 Kunal:
请查找已填写的表单。
e2e.ti.com/.../3377.TPS2121-PR1-CP2-Calc-E2E.xlsx
以下是每个点的电压
PR1 = 2.02V 时的电压
CP2 =1.62V 时的电压
OV1 = 0.86V 时的电压
OV2 =0.86V 时的电压
如上所述、我们隔离所有下游器件并尝试使用外部负载提供负载。
在连续负载下、多路复用器输出端没有开关。 我们将在该时间获得稳定的输出。
但当我尝试过0至1A 的阶跃负载(不超过多路复用器电流的限制)时、多路复用器输出会开关

连接电路板上的下游器件后、我们可以看到与上述相同的输出开关行为。
下面是输出切换时的 PR1和 CP2示波器屏幕截图、纹波小于100mV、[在上一个示波器屏幕截图中、示波器上的分压设置较高、因为 在上一个图像中看不到该纹波]


尊敬的 Kunal:
请在下面找到答复,
1.在下面的波形中、您是应用0-1A 的多个脉冲、还是只应用0至1A 的一次脉冲?
a] 我们正在施加连续脉冲。 但是、当我将下游器件3.3V 降压和1.8V 降压稳压器连接到多路复用器输出(不包括48V 升压和12V 升压)时、行为是相同的
2. VIN 是否也有一些纹波(如下面的波形所示)?
以下是我们提供给多路复用器输入的 VIN。 我已将多路复用器与该5V 输入隔离、以确认 VIN 没有纹波。
只有将多路复用器连接到负载时、输入和输出才会进行开关。

以下是未连接任何器件时多路复用器的输出。

尊敬的 Sandra:
好的。 但是、您是否同意当多路复用器将输出连接到负载时、VIN 开始显示一些开关行为?
1.我看到 ST 引脚接地。 是否可以移除该连接并使用电阻器将其拉至电源、以便我们可以监控 ST 引脚以了解器件状态?
2.您是否有可以同时显示下游负载电流以及 VIN、VOUT 的波形?
我想在这里澄清的一点是、如果负载是脉动的、那么 VOUT 也会是脉冲、因为 VOUT = VIN-(ILOAD*RDSON)
在具有下游负载的系统中、当 VOUT 波动时、问题是什么? 加载行为是否不正常?
我认为您的设计中还需要考虑的一个问题是负载消耗的电流高于器件功能。
此致
Kunal Goel
尊敬的 Kunal:
很抱歉耽误你的时间
您是否同意当多路复用器将输出连接到负载时、VIN 开始显示一些开关行为?
是、当 MUX 输出连接到负载时、VIN 显示了开关。 即使我们仅连接低电流负载(2A)、也能看到50mV 开关。 这是正常吗?

1.我看到 ST 引脚接地。 是否可以移除该连接并使用电阻器将其拉至电源、以便我们可以监控 ST 引脚以了解器件状态?
ST 引脚被拉至外部电源、并且始终为高电平。 通道1和通道2之间不进行切换。
2.您是否有可以同时显示下游负载电流以及 VIN、VOUT 的波形?
CH1:VIN (黄色)
Ch2:Vout (绿色)
CH3:电流(橙色)、测量值为5.9A

尊敬的 KUNEL:
是的、当我们将负载直接连接到外部电源时、不会出现问题。 即使是50mV 的小型开关也不存在。
但使用多路复用器 时、即使负载为2A、输出侧也会有一个小型开关。 例如、生成预期电压、但开关频率为50mV。
当我们如原理图所示连接满负载时、电流约为5.9A、所以不会按预期生成多路复用器输出电压。 这可能是 因为负载消耗的电流大于器件能力。 请分享您的意见
但是、当电流约为2A 时、50mV 开关接在多路复用器输出端的原因可能是什么?