This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:原理图检查

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507787/tusb1044-schematic-check

器件型号:TUSB1044

工具/软件:

你(们)好

Intel Raptor Lake-P 平台产品 C 类 PD 功能要求如下

您能帮助我们回顾一下 原理图是否 正常、或者有任何 调整建议吗

谢谢你

1、最大输出5V/3A。

2.需要支持 CC、DP ATL 模式

3.通过 I2C 控制转接驱动器

e2e.ti.com/.../TI-TUSB1044.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    此电路板的终端客户和项目名称是谁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh

    客户 YAMASHTA

    IPC

    产品名称 AS-1570G