This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:申请关断性能数据(物理尺寸报告)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511036/tps7b81-q1-request-for-stand-off-performance-data-physical-dimension-report

器件型号:TPS7B81-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 封装工程师:

TPS7E8150QDGNRQ1目前未作为非正在供货产品提供。
我们的客户 希望继续准备制作金属面罩以供产品采用。
封装图 DGN0008H (VSSOP 8引脚)具有0.05mm 至0.15mm 的标准关断、但我们想向我们提供金属屏蔽设计的实际性能数据。
您能否向我们提供30个样品的外部尺寸的实际测量结果?

提前感谢您。
JUNJI,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Junji、

    TPS7E8150QDGNRQ1 将使用封装图 DGN0008H 。 遗憾的是、我们无法提供任何器件尺寸、因为该工程仍在开发中、并且没有可用器件。

    此致、

    丹尼尔·埃斯帕尔扎