This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861T:澄清问题

Guru**** 2635395 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511265/lp5861t-clarifying-questions

器件型号:LP5861T

工具/软件:

您好、

我的客户有以下问题、您能提供帮助吗?  

1.) 是否可以将两个或更多通道并联到 LED 并通过软件进行控制、以便为 LED 生成更高的电流(例如、来自2个125 mA /通道的250 mA)?

 

2.) 为什么 LP5861x GUI 控件中的电流限制设置为50 mA、而不是每个通道的125 mA?

 

3.) 是否有办法读取、调整和测试 LP586x GUI 控件中的代码? 这将帮助我了解 LED 驱动器通道的功能和参数化、并使其适应我当前的项目。

谢谢你