This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:在同一电源上使用多个稳压器会导致一个稳压器闪烁。

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508941/tps922052-using-multiple-regulators-on-same-power-supply-causes-one-regulator-to-flicker

器件型号:TPS922052

工具/软件:

我最近设计了一个基于 TPS922052的电路、用于通过42V 的输入电压和3.3V PWM 信号(在混合调光模式下运行)调光一组串联的 Vf (LED = 36V)。 有关原理图和 PCB 布局、请参阅以下图像。

系统会很好地降低 LED 亮度、并具有出色的低电平性能。 但是、如果我采用其中的两个电路、将它们都连接到同一个电源(能够提供5A 电流的42V Meanwell HLG PSU)、则两个 LED 灯串(由 TPS922052提供)中的一个将闪烁。 我已经建立了超过30个这些 PCB 和问题是存在于所有的板,但每次只有一个闪烁(这是不一致的,一个会闪烁)。

每个稳压器的 PWM 信号均来自微控制器上单独的 GPIO 引脚。  

输入电压保持稳定、负载下的峰峰值变化小于200mV (包括在输出闪烁期间)。

如果你对什么可能导致这种互动发生有任何建议,我将非常感激。 我很乐意进行有助于此调查的任何测量!



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我们的专家在公众假期,回复将延迟到5/6

    感谢您的理解。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您联系我们! 从理论上讲、即使将同一电源用于两个 LED 驱动器、也不会出现闪烁。

    首先、我想与您再次确认配置。 因此、您有一个电源、它将提供两个 LED 驱动器、每个 LED 驱动器将连接一个单独的 LED 灯串。

    我建议您首先检查是否触发了输入电源的电流限制。

    ADIM 和 PDIM 的配置是什么? 例如 PWM 频率和占空比? 我建议您测试 LED 灯串的电流波形或电感器的电流波形、以比较两个 LED 驱动器之间的差异。 如果您看到闪烁、我相信它也会与波形有所不同。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚