This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3429:将激光二极管驱动器更改为6W 建议

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH13000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1496493/lm3429-laser-diode-driver-to-6w-recommendation

器件型号:LM3429
主题中讨论的其他器件:LMH13000

工具/软件:

您好、建议使用6W 激光的现代驾驶员。 我想在家里做雕刻。 二极管的正向电压为5V、因此可在1A 至5A 范围内调节电流。 我想通过 USB-C 为所有设备供电

如果可以进行 I2C 控制、则会很好。

感谢您的帮助。

Andrew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我很抱歉迟来的答复。

    为什么需要 I2C? 是否需要某些诊断? 大多数设计都可以使用纯模拟解决方案来实现。

    USB-C 的预期输入电压是多少? 我们所有器件都没有 I2C、因此我将其移至"显示照明"(DL)小组。

    理想情况下、您将使用降压转换器、通过 SPI 实现更好的动态控制。 TPS92520和 TPS92682都具有 SPI 接口。 如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS92520 有趣的芯片。 是否可以并联通道? 我需要超过1.6A。 对于5W 激光、需要3A 电流。  

    增压不是手提式的。 降压/升压或降压。  

    我使用了 TPS55287Q1进行了实验。 为了测试激光器、我真的很喜欢它。 但是。 软启动。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 我们的许多客户并联这些器件。

    这是配置为2通道降压转换器的 TPS92520的原理图、其中每个通道可输出1.6A。 这可以作为两相器件进行控制以分配所需的电流
    www.ti.com/.../sluucc4a.pdf

    我不确定是否需要控制电机、但如果需要、TPS92544可以是一个可靠的选项。 它同时具有升压转换器和2A 降压转换器。
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92544-q1.pdf?ts = 1744221499410 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    这是另一种常用的解决方案。 我经常看到这种情况、其中包含两个并联配置的 TPS92520 IC:


    请告诉我我如何能进一步帮助您。

    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看我们全新的激光驱动器 lmh13000  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreenidhi:

    我会将其分配给管理此部件的组。

    Daniel