This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:适用于24V-96V 电池系统的隔离式电源建议

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC14241-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510637/ucc33420-isolated-power-supply-recomendation-for-24-to-96v-battery-system

器件型号:UCC33420
Thread 中讨论的其他器件:UCC14241-Q1

工具/软件:

您好:

我输入了一个随机的产品代码、只是为了获得产品推荐。

我们正在为三相电机驱动器系统寻找隔离式电源、该系统可将汽车电池电压范围从24V 降至96V 至12V 输出、每相提供4A 拉电流和8A 灌电流栅极驱动器、并且每相使用8个并联 FET。

您是否可以为该系统推荐合适的隔离式直流/直流转换器?

此致、

Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Egemen:

    我建议查看 TI.com 的电机驱动器产品部分、并查找符合您要求的任何特定隔离式电源。  此链接介绍 了如何革新电机控制设计|德州仪器 TI.com

    作为个人建议、我建议 探究 UCC14xxx-Q1系列、该系列是适用于栅极驱动器应用且可提供1.5W 标称功率的直流/直流隔离式集成辅助电源。 例如、我建议使用 UCC14241-Q1 24V/12V 1.5W 偏置电源。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    根据我提到的系统、1.5W 不会不够吗?

    您还可以推荐其他产品吗?

    此致、

    Egemen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Egemen、

    我建议在电机控制设计网页中查找符合 您要求的器件。

    谢谢你