This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33420:即使连接了建议的电容器、纹波也很高。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC33420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511061/ucc33420-ripple-is-high-even-though-recommended-capacitor-is-connected

器件型号:UCC33420

工具/软件:

根据器件规格中的典型应用、插入了一个15nF 和22uF 的输出电容器。
输出电源开关噪声约为1.3Vp-p (几乎没有负载波动)。

开关噪声会影响输出波形、光耦合器的输出 Hi 电压会被噪声降低。

当时的最大负载电流约为100 mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takaaki、  

    您能否分享待审核的原理图和布局? 1.3Vpkpk 在 Vout 处过高、不应该如此。 UCC33420应能够300mA 在 VCC 引脚处以50mVkpk 的电压提供5V/UCC33420。

    谢谢你