This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:需要在无需软件设置的情况下在硬件中启用快速充电

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510385/bq25750-fast-charging-need-to-enable-in-hardware-without-software-setup

器件型号:BQ25750

工具/软件:

你(们)好  

目前在该电芯配置中使用 BQ25750是6节串联电池我需要在快速充电模式下为电池充电、而无需在硬件中进行软件设置

谢谢

Subramanian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    电池充电电流和输入电流限制都只能使用硬件进行设置。 您尝试实现的充电电流是多少? 系统是否尝试为锂离子电池、LiFePO4或超级电容器充电?

    无法仅通过硬件来禁用 BQ25750的预充电模式。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    IAM 使用锂离子电池  

    尝试获得1a 的充电电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Subramanian、

    BQ25750在没有 I2C 命令的情况下无法禁用预充电模式。 我有几个问题:

    您能否提高快速充电电流以更快地为电池充电?

    您是否可以使用可能消耗较大充电电流的电池?

    此致、
    Ethan Galloway