This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:是否有办法测量低侧 FET 上的充电器电压导通?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1211-Q1, TPS4811-Q1, BQ76907-Q1, BQ76200, BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511153/bq76907-q1-is-there-any-way-to-measure-charger-voltage-turn-on-low-side-fet

器件型号:BQ76907-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ76200、TPS1211-Q1、TPS4811-Q1、 BQ76972

工具/软件:

你(们)好

我正在寻找用于12V 汽车铅酸电池更换的 BMS 解决方案。  

BQ76907-Q1看起来匹配、但由于 GND 不同、如何在导通低侧 FET 之前测量充电器电压? 有办法吗?

 高侧 FET 驱动器 BQ76200是否有任何汽车级替代产品?

你能建议更好的解决方案吗?

此致、

Tirthraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthraj:

    对于高侧汽车 FET 驱动器、您可以查看 TPS1211-Q1或 TPS4811-Q1。

    您可能还会考虑 BQ76972、该器件即将发布 Q1版本。  它包含高侧 FET 驱动器、并具有在 FET 被禁用时针对充电器电压进行测量的功能。  它可在最低4.7V 电平的3s 溶液下工作。

    BQ76907-Q1无法直接在 FET 被禁用时测量充电器电压。  您可以使用 MCU ADC 和适当的电阻分压器来实现某种目的。

    谢谢、

    Terry