请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8758-E0 工具/软件:
您好:
L8758评估套件布局 按照最佳设计常见做法、在四个降压稳压器中每个降压稳压器的 Vin 处使用0603 Cin 电容器。
-
将 Cin 电容器放置在靠近降压输入的位置、并将 Cin 电容器 GND 直接连接到 L8758 PGND 焊球。
-
在 Cin 0603焊盘之间布置降压 IND 开关节点引线 、以尽可能减小开关节点面积。
然而、在我的设计中、我仅使用0402作为 Cin、 这意味着 Cin 焊盘之间没有布线来实现上述两种优势。
我正在考虑 将 L1、L2、L3和 L4放置在靠近开关节点的位置、并通过多个过孔将 Cin Caps 的 GND 连接到第2层固态电源 GND。
请分享您的想法。
您对该降压转换器上的 AGND 布线有何建议?
此致、
Reza.