This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:TPS92692的开关电流限制

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511232/tps92692-q1-the-switch-current-limit-of-tps92692

器件型号:TPS92692-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92692

工具/软件:

我在查看手册时发现、TPS92692具有以下描述:

①逐周期电流限制由一个冗余内部比较器实现。 根据内部 PWM 信号的状态设置电流限制阈值。 当 PWM 信号为高电平时、电流限制阈值设置为250mV (典型值);当 PWM 信号为低电平时、电流限制阈值设置为700mV (典型值)。

当 IS 引脚电压超过250mV 时、Δ ②逐周期电流限制将激活。 GATE 和 PDRV 输出被禁用、SS 和 COMP 引脚电容器放电、FLT 引脚被强制接地。

我觉得这两个条件有点矛盾。

通过调整 IS 下的 MOS 电阻、它仅在低电压下"电流限制";如果 VIS 电压超过"阈值限制"、则会重新启动。该阈值是什么?

我想知道在什么情况下将触发输出电流限值、在什么情况下将触发芯片重启?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    问得好。

    Unknown 说:

    根据其说明、这些阈值仅在使用内部 PWM 调光时相关、否则当不使用内部 PWM 调光时、阈值会设置为250mV

    Unknown 说:
    通过调整 MOS 下的 IS 电阻、它仅在低电压下"电流限制";如果 VIS 电压超过"阈值限制"、则会重新启动。该阈值是什么? [/报价]

    只要不使用内部 PWM 调光、该阈值就为250mV。

    Unknown 说:
    我想知道在什么情况下会触发输出电流限制、在什么情况下会触发芯片重启?
    [/quote]

    因此、根据故障的不同、器件会简单地强制 nFLT 引脚接地、也会实际关断 IC。

    如果故障只是将 nFLT 引脚强制连接到 GND、您可以灵活地进行设计、并可根据需要利用 nFLT 引脚:

    "该器件通过强制开漏故障指示灯 FLT 引脚接地并启动36ms 计时器来指示故障。
    器件不会在内部启动任何保护操作并继续运行、直到在外部被禁用
    将 SS 引脚拉至 GND。 这提供了最大的设计灵活性、通过使用实现用户定义的故障保护
    故障指示灯输出、FLT 或模拟 IMON 输出、基于 LED 驱动器拓扑和末端
    Application"。
    欠压故障检测电路会根据 SS 引脚电压和内部 PWM 在内部禁用
    链路状态。 故障消隐电路旨在防止在启动序列期间进行错误的欠压检测
    和 PWM 调光操作"。

    下表列出了基于某些故障的芯片操作:


    该表明确说明了故障仅强制 nFLT 引脚接地或故障完全关断电路的情况。

    请告诉我我如何能进一步帮助您。

    此致、
    Daniel

    [/quote]