This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:针对 R3112N201A 的 BOM 至 BOM 建议

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510382/tps3840-bom-to-bom-suggestion-for-r3112n201a

器件型号:TPS3840

工具/软件:

尊敬的团队:

我建议 更换 TPS3840DL20DBVR 以代替 R3112N201A。

https://www.mouser tw /datasheet/2/294/r3112_ea-3219705.pdf

它们是 P2P、但延迟时间设置不同。

客户希望在延迟时间设置中保持相同的 CD 值(0.01uF)至少50ms。

我可以 帮助您 建议 TI 解决方案参与竞争吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    遗憾的是、我们没有可直接用于 R3112器件的器件。

    他们必须使用100nF 来获得~62ms 的延迟。

    Jesse