主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
工具/软件:
您好:
我正在使用 BQ40Z50 (或更具体地说是开发套件-EVM)。 我有 3个3.7V 电池- ca 12V。
我每5秒读取一次 SoC。 我可以读取 SoC -一切正常。
但它似乎 没有给我细粒度的回应。 对于我的应用、放电大约需要50小时。
SoC 将显示100%、然后 aroun 90%、然后可能是78%、接下来的43%或类似。 随着时间的推移、我感到反应平稳。
发生什么事了?
Bjorn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
我正在使用 BQ40Z50 (或更具体地说是开发套件-EVM)。 我有 3个3.7V 电池- ca 12V。
我每5秒读取一次 SoC。 我可以读取 SoC -一切正常。
但它似乎 没有给我细粒度的回应。 对于我的应用、放电大约需要50小时。
SoC 将显示100%、然后 aroun 90%、然后可能是78%、接下来的43%或类似。 随着时间的推移、我感到反应平稳。
发生什么事了?
Bjorn
您好:
e2e.ti.com/.../export_5F00_batterytest_5F00_20250508_5F00_085300.csv
感谢您的快速答复。 这是电池 SoC 随时间变化的日志。 如您所见、它会向下跳。
负载在1W 下相当恒定。电池连接到 30W 加热器。 我正在使用 PWM 调节加热器-控制固定温度目标。
我(尚未)没有读取实际负载的能力、但考虑到电池为50Wh、其他一切都是 恒定的(例如温度)...
我想知道 PWM 是否是此处的罪魁祸首。 我们只是在最终确定我们的自定义 PCBA、所以最好知道是否有我需要做的一些硬件技巧。
Bjorn