This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SoC 大阶跃响应、不是平滑

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510606/bq40z50-soc-response-in-big-steps-and-not-smooth

部件号:BQ40Z50
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好:

我正在使用 BQ40Z50 (或更具体地说是开发套件-EVM)。 我有 3个3.7V 电池- ca 12V。

我每5秒读取一次 SoC。 我可以读取 SoC -一切正常。

但它似乎 没有给我细粒度的回应。 对于我的应用、放电大约需要50小时。

SoC 将显示100%、然后 aroun 90%、然后可能是78%、接下来的43%或类似。  随着时间的推移、我感到反应平稳。

发生什么事了?

Bjorn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、  

    您能否发送事件的.log 文件、以查看 SOC 如何根据您的负载受到影响。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:


    e2e.ti.com/.../export_5F00_batterytest_5F00_20250508_5F00_085300.csv

    感谢您的快速答复。 这是电池 SoC 随时间变化的日志。 如您所见、它会向下跳。
    负载在1W 下相当恒定。电池连接到 30W 加热器。 我正在使用 PWM 调节加热器-控制固定温度目标。

    我(尚未)没有读取实际负载的能力、但考虑到电池为50Wh、其他一切都是 恒定的(例如温度)...  

    我想知道 PWM 是否是此处的罪魁祸首。 我们只是在最终确定我们的自定义 PCBA、所以最好知道是否有我需要做的一些硬件技巧。


    Bjorn
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bjorn、

    您发送的文件似乎没有从 BQStudio 中导出、我们通常能够看到所有不同的寄存器、以及它们在充电/放电周期中如何相互交互。 您可以重新提交日志文件、其中包含正确的寄存器。


    *我所期望的示例

    谢谢您、
    Alan