This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:有关 EOS 模式的问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507321/bq35100-questions-about-eos-mode

器件型号:BQ35100

工具/软件:

您好的团队、

请告诉我其中的一些。

q.在 EOS 模式下、显示在高负载脉冲前1秒发送 GAUGE_START ()、在脉冲停止后立即发送 GAUGE_STOP ()以及等待 G_DONE 的序列。
但是否需要每次都执行此操作以获得当前 EOS 值?

问:关于上述高负载脉冲、据指出、与空载相比、负载下需要100mV 或更高的压降。 对脉冲长度是否有任何限制?

Q. TRM 5.3.1规定、更换电池时必须执行 new_battery ()。 如果不执行、会发生什么情况?

问:除了设置 CHEM_ID 外、每块板上的 BQ35100 IC 应该设置什么?

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    1) EOS 模式只能与 锂亚硫酰氯化物电池一起使用。

    只要发生重大放电、就应发送仪表启动命令。

    EOS 值将在低功耗模式下更新、由 R Data 秒数确定。

    2)否

    3)电量监测计将假定这是与之前相同的电池、SOC/SOH 值可能计算错误。

    4)很难回答这是具体的应用,在一般情况下...

    校准设备

    设计容量

    设计电压

    终止电压

    电芯数

    需要更改默认值的任何附加参数

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    感谢您的答复。
    我现在明白了。
    您能再告诉我一点吗?
    您提到、EOS 模式下对高负载脉冲的脉冲长度没有限制、允许电压和电流消耗有多大的变化?

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我对这个问题感到困惑。 您能解释一下吗?

    对于施加负载的时间长度或负载的动态程度没有限制。

    您能澄清一下您的顾虑吗?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我正在考虑一种配置、其中除了微控制器的电源系统外、还使用多个电源管理模块(直流/直流转换器)为传感器提供电源系统。
    微控制器的电源系统始终处于运行状态(微控制器本身处于睡眠模式)、而传感器的电源系统由微控制器打开和关闭。
    我将传感器的电源系统打开视为高负载、并考虑 EOS 测量和传感器操作是并联执行的。
    我担心此时传感器操作和通信导致的负载波动的影响。

    此致、
    Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    我认为这不会导致问题、只要电量监测计检测到离开电池的所有电流即可。

    此致、

    Diego