This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H2221-SEP:其中3个并联时有任何问题?

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H2221-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510858/tps7h2221-sep-any-issue-with-3-of-these-in-parallel

器件型号:TPS7H2221-SEP

工具/软件:

我看到、对于2个并联的负载开关、在评估板设计中有一种并联布置。

是否可以并联3个? 如果其中3个(TPS7H2221-SEP)并联以提供更大电流、是否会出现任何问题?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tristan:

    并联3个器件时不应出现问题。 如 链接中的 E2E所述、只需确保 在并联多个器件时、不会超过任何单个器件的最大额定电流(1.25A)。

    谢谢、

    伊丽莎白