工具/软件:
尊敬的各位专家:
我想在自主模式下使用 TPS23881B。 我有一个问题是肯定的。
我是否需要任何微控制器来上传代码、以便在自主模式下使用? 或者我是否应该将 AUTO (自动)针脚(52)接地?
此致、
克里姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Kerim、
遗憾的是、您只能进行一个基本默认操作。 因此、如果您打算拥有4线对90W 端口、则需要根据引脚配置将所有端口保持在此功率。 当器件的内部 ROM 启动时、引脚52使用触发电流测量电压以确定电阻值、根据此电阻值、器件将根据上图进行预配置、因此如果您放置一个7.7k Ω 电阻器、则固有地更改器件将读取的等效电阻。
如果您需要每个端口具有不同的配置、我建议在自动/半自动模式下使用器件、这需要某种类型的 I2C 控制。
此致、
Brandon
您好 Brandon、
我希望此消息能帮您找到答案。
您能回顾一下原理图吗?
RJ1、RJ2、RJ3、RJ4是网络连接、我刚刚在布局中添加了这些连接。
TVS 二极管 MNP 为 SMF58A-E3-08、与 EVB 相同。
e2e.ti.com/.../TPS23881B-schematic.pdf
此致
克里姆