This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881B:TPS23881功率

Guru**** 2523150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507288/tps23881b-tps23881-power

器件型号:TPS23881B

工具/软件:

尊敬的各位专家:

我想在自主模式下使用 TPS23881B。 我有一个问题是肯定的。

我是否需要任何微控制器来上传代码、以便在自主模式下使用? 或者我是否应该将 AUTO (自动)针脚(52)接地?

此致、

克里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    自主模式不需要微控制器来配置、只需使用基于预期默认运行的正确电阻值将 AUTO (引脚52)接地。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon

    感谢您的答复。 我还有一个问题。 我想使用5个端口;2个端口为4线对(90W)、3个端口为2线对(30W)

    我知道对于7.7k、所有端口都应该为90W。 ı 将7.7k 添加到引脚52、2线对端口会发生什么情况?  

    他们提供30W 功率还是不工作?

    此致

    克里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    遗憾的是、您只能进行一个基本默认操作。 因此、如果您打算拥有4线对90W 端口、则需要根据引脚配置将所有端口保持在此功率。 当器件的内部 ROM 启动时、引脚52使用触发电流测量电压以确定电阻值、根据此电阻值、器件将根据上图进行预配置、因此如果您放置一个7.7k Ω 电阻器、则固有地更改器件将读取的等效电阻。

    如果您需要每个端口具有不同的配置、我建议在自动/半自动模式下使用器件、这需要某种类型的 I2C 控制。

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    感谢您的答复。 我将使用 Autonomus 模式 wirh 7.7K。 因此、我要确保一些引脚的连接。

    如何选择 SDAO、SDAI、SCL、INT 和 OSS 引脚。

    我是否应该将其保持悬空?

    我可以将图中的电路用于复位引脚吗?

    此致、

    克里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    以下是我的评论:

    SDAO:开漏可以保持悬空

    SDAI:GND

    SCL:GND

    INT:开漏可以保持悬空

    OSS:高电平有效、并在内部上拉至 GND。 可以保持悬空或 GND。

    重置电路正常、可能不需要稳定性电容也不会有任何影响。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、  

    您可以查看连接吗?

    SDAI 和 SCL:您是否指在没有任何电阻的情况下直接连接到 GND?  

    此致

    克里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    您可以使用0欧姆电阻器接地、这些电阻器是开漏输出、因此直接接地不会出现问题。 如果您需要使用 I2C 线路进行探测或测试、我会建议将0 Ω 电阻用于原型构建。

    建议在 AUTO 引脚上将10nF 陶瓷电容器与7.7k Ω R 并联以用于抗尖峰脉冲。  

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    我希望此消息能帮您找到答案。  

    您能回顾一下原理图吗?

    RJ1、RJ2、RJ3、RJ4是网络连接、我刚刚在布局中添加了这些连接。

    TVS 二极管 MNP 为 SMF58A-E3-08、与 EVB 相同。

    e2e.ti.com/.../TPS23881B-schematic.pdf

    此致  

    克里姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    我已经过渡了 TI 内部的各个职位、但会将此主题重新分配给 PoE 团队、其中一位应用专家会介绍相关情况。 谢谢!

    此致、

    Brandon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kerim、

    原理图对我来说很好。

    有一个细微评论、即 KSEN 导线应非常靠近 RCS (下面中的 R34 R35)连接、以确保良好的开尔文连接、从而实现精确的电流检测。  

    此致、

    DIAN