This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR54406:输出端24V 调节失败

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR54406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510605/lmr54406-regulation-failed-24v-at-output

器件型号:LMR54406

工具/软件:

大家好、我有一组安装了 LMR54406的十个原型。  

它用于从24V 生成5V 电压。  

问题是:十个原型中有三个不能正常工作。 没有电压调节、输入等于输出、因此我的输出电压不是5V、而是24V。

有什么我能做的吗? 我已经换了一个新的 LMR,但同样的问题。   

祝你一切顺利  

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    您能否将原理图与 PCB 文件一起发送、以便我了解您的应用吗?

    谢谢、

    Dino Maslic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入为24V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我自己找到:输入电容器和电感器之间存在短路、只有在拆焊电感器时才能识别。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你找到了它! 关闭螺纹。

    -迪诺