请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74910-Q1 工具/软件:
TI 专家、
数据表10.4.2提到了适用于12V 电池系统的 TVS 选型。
是否有其他应用文件讨论适用于24V 电池系统的 TVS 和 MOSFET?
或者任何建议材料或原理图供参考?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
TI 专家、
数据表10.4.2提到了适用于12V 电池系统的 TVS 选型。
是否有其他应用文件讨论适用于24V 电池系统的 TVS 和 MOSFET?
或者任何建议材料或原理图供参考?
您好 Alex、
请参阅本数据表中的部分。
10.1.1.4为24V 电池保护应用选择 TVS 二极管和 MOSFET
LM74700-Q1低 IQ 电池反向保护理想二极管控制器数据表(修订版 G)
此致、
Shiven Dhir