This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:AM62A7定制电路板的 PMIC 问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510741/tps6593-q1-pmic-issues-with-am62a7-custom-board

器件型号:TPS6593-Q1

工具/软件:

我们已经使用 AM62A 和 TPS65931211RWERQ1 PMIC IC 构建了一个定制电路板。
然而、我们目前面临一些可靠性问题、这就是我联系您的原因。
在许多10个原型板中、4个板与 PMIC 运行正常、其余4个板存在 PMIC 问题。  
在这四个电路板上、GPIO4不会保持高电平-它会提供几毫秒的脉冲、然后保持低电平。 该 GPIO 负责启用开关和其他电压。 因此、LDO3和 LDO4接收到1.8V、但   PMIC 未释放其他内核电压。
我们连接了电路板的 PMIC 和电源部分以供您参考。 请告知我们解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jagadeesh

    由于这些都是原型板,有些工作正常,而其他没有,让我们尝试更仔细地看看一个板.

    考虑到这一点、通过查看与 PMIC 相关的部分、我看不到任何明显的错误。

    您是否有毫秒级的示波器截图、或者最多可能是30毫秒的捕获、现在我将自行决定。

    触发 VCC_3V3_MAIN 或 PMIC_nPWRON 信号、如果问题进一步关闭电源序列、仍会触发 Ch1的关断。 并更改 Ch3 & Ch4以按顺序执行操作。

    CH1。  VCC_3V3_MAIN (2V7上升时)或  PMIC_nPWRON (1V26上升时)

    通道2。  VCC_3V3_SYS_EN

    通道3。  VCC_3V3_SYS

    通道4。  VCC1V8_SYS

    如果可能、您还可以在通过 I2C 器件发生电源错误后提供寄存器转储。

    我对器件0x48感兴趣的寄存器是:

    0x5A 至0x6C、这些是中断寄存器、可详细说明故障原因、这是排除许多问题的最快方法。

    谢谢&谨致问候、

    Nicholas McNamara