This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:设计100V、6A 输出电源轨所需的帮助

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1, LM5122, LM5155, PMP23320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507708/lm5122-q1-help-needed-to-design-100v-6a-output-power-rail

器件型号:LM5122-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5155PMP23320

工具/软件:

您好的团队、

我的客户一直在考虑下面的电源要求、BU 团队建议采用多相配置的 LM5122-Q1可能是实现该目标的理想选择。  

输入电压:24V

输出电压:100V

最大输出电流:6a

最好使用外部 FET。

1. LM5122-Q1采用多相设计时、最大相位是多少? 我想4是最大相位。

2、每相的最大输出功率是多少? 我想100W 是每相位的最大输出功率。

3、是否有最好的设备可以满足这一电源要求?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san、

    感谢您在 e2e 中提出这个问题。

    LM5122的主要问题是 SW 引脚的额定值、绝对最大值为105V
    在升压拓扑中、SW 引脚将在 VOUT 和 GND 之间上下跳跃、因此从理论上讲、100V 输出是可行的、但一旦 SW 上出现过冲、电压就会高于绝对最大值、客户有损坏器件的风险。

    遗憾的是、我们没有可以支持此100V 输出电压而不接近绝对最大电压的同步器件。
    在 LM5155等异步控制器中没有此限制、但在600W 下、输出二极管上的损耗将非常高。

    另一种解决方案是使用异步设计、但使其为多相、因此每个输出二极管上的损耗足够小、达到可接受的程度。

    LM5155不支持多相设计、但应该可以将多个控制器连接到同一个外部时钟。
    第二种选择是使用 LM5122、但不要连接高侧开关并改用二极管。 这解决了绝对最大额定值问题、客户仍可以利用集成的多相同步功能。

    我找到了采用 LM5122多相的 SEPIC 拓扑的参考设计。 在这里、您可以看到高侧 FET 和 SW 引脚如何短接至 GND。
    https://www.ti.com/tool/PMP23320

    如有其他相关问题、敬请告知。
    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niklas-san、

    非常感谢您清楚地说明如何实现我的电源要求。 我认为 PMP23320是一个很好的参考。 我将就基于 PMP23320的特定要求与客户沟通。 我想 PDS (电源设计服务)也可以为我们提供帮助、因此如果我的客户对 PMP23320真的感兴趣、我也会向他们咨询帮助。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    我同意 PDS 团队应该能够在这里给出最合适的建议。
    如果您对 LM5122器件有任何其他问题、欢迎随时答复我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Niklas-san、

    很抱歉回到第一个问题。

    1. LM5122-Q1采用多相设计时、最大相位是多少? 我想4是最大相位。

    2、每相的最大输出功率是多少? 我想100W 是每相位的最大输出功率。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yamamamamamamoto-San

    工程师今天不在办公室。 请期待回复延迟。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yamamamamamoto-san、

    1.可以使用更多相位。 从理论上讲、没有限制。
    以下是一个六相设计示例:
    https://www.ti.com/tool/PMP31073

    2、每相最大功率取决于外部组件:电感器和功率 MOSFET。
    还可以将两个低侧(或高侧) MOSFET 并联、从而实现更多的电流共享。
    某些设计的峰值电流高达每个 MOSFET 10A (每相20A 峰值电流)。
    每相的最大可能功率也取决于温度。

    此致、
    Niklas