This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3478Q-Q1:软启动时间

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3478Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509802/lm3478q-q1-soft-start-time

器件型号:LM3478Q-Q1

工具/软件:

您好的团队、  

在数据表中、LM3478Q-Q1具有内部软启动控制和4ms 典型值。 但客户发现软启动时间随 VIN 而变化。 VIN 越低、软启动上升时间就越高。 我是否可以知道它是否与器件行为一致?为什么?  

RFA=91K  

VIN=12V、软启动上升时间=~4ms

VIN=6.7V、软启动上升时间=~11.48ms

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    您更正了典型软启动时间固定为4ms。
    但是、在较低的 VIN 下启动器件时、即使软启动计时器已经完成、也可能无法完全达到输出目标电压。
    当器件以高占空比运行且需要更多时间为输出充电时、或者当器件触发过流保护(这会限制占空比)时、就会发生这种情况。 在过流保护状态下、输出仍然可能出现、但由于占空比受限、需要的时间更长。

    如果需要进一步解释、请告知我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niklas、  

    感谢您的解释。  

    我们如何将波形中显示的行为与您的说明进行匹配? 您能提供更多详细信息吗? VIN 有多低会有这种可能性? 占空比多高将需要更多时间来对输出进行充电?  

    此致、

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan

    工程师今天不在办公室。 请期待回复延迟。

    此致、
    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    证明说明与客户看到的测量值相匹配、我需要他们提供额外的测量值。
    它们能否放大软启动的时间范围以及在开关节点(或 DR 信号)上可以清楚地看到占空比?
    此外、它们还需要测量 ISEN 引脚电压、该电压负责触发过流保护。

    如果他们愿意分享他们的原理图以及 VIN、VOUT 和 ILOAD 的参数、这也会很有帮助。

    此致、
    Niklas