This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:数字控制输出电压

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511187/lm5148-digital-controlled-output-voltage

器件型号:LM5148

工具/软件:

您好!

我正在设计具有48V 标称输出电压和高达25A 电流的降压转换器。

我想能够使用 MCU 的 DAC 将输出电压控制在18...48V 的范围内。 寻找合适的参考图。  

此外、我想澄清一下是否可以使用 VCC 引脚(9)为 MCU 供电(高达15 mA)?

此致、
Artem