This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25751:当输入电压仅为14.5V 时、BQ25751可以作为充电12V 电池、并且可以放电至其他负载而无需电荷泵功能

Guru**** 2815125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509694/bq25751-bq25751-can-be-as-the-charge-12v-battery-when-the-input-voltage-only-14-5v-and-can-discharge-to-other-loading-no-need-charge-pump-function

器件型号:BQ25751

工具/软件:

按如下所示起草块。 您能提供详细的硬件推荐设计吗? 谢谢!

DCDCDC += 14.5V、  BAT+= 12V、    将另一侧负载连接到 GND  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujun、

    这是铅酸电池吗?

    BQ25751是一款专用铅酸电池充电器。

    如果是铅酸电池、我认为在您的项目中使用该充电器没有问题。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是 Vin=14V 和 VSYS=13.5V、 降压电路是否仍然工作?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xujun、

    我的问题是 Vin=14V 和 VSYS=13.5V、 降压电路是否仍在工作?  [/报价]

    您的原始问题未提及13.5V VSYS。

    这是一款降压/升压充电器、因此充电器将能够支持高于或低于输入电压的输出电压。

    但是、当存在适配器时、我们无法调节 VSYS、因此 VSYS 将与 Vin 成正比

    我建议订购 BQ25751 EVM 以在您的系统中进行评估。

    此致、

    基督教。