This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013C:QI2谐振频率

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51013C, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509896/bq51013c-qi2-resonance-frequency

器件型号:BQ51013C
主题: BQ51013B 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我使用符合 QI 2标准的 IC BQ51013C 进行设计。 此处参考的频率为100kHz、但不应该为360khz、因为 QI 2使用更高的谐振频率

是 BQ51013B 的旧数据表、BQ51013C  数据表复制自 BQ51013B 。

例如、在第9.2.1.2.2章"串联和并联谐振电容器选择"中、我是否应该在计算和测试频率中将 fs 参数从100kHz 更改为360khz?

kr

Øystein μ s
ZXY 运动跟踪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kr

    BQ51013C 将支持 BPP (5W)协议、无法配置为360kHz。  调谐到100kHz 是正确的。

    关于您的产品、您能告诉我什么? 您打算对您的设备进行 Qi 认证吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    不,不会做任何认证的 QI ,我们开发自己的便携式产品与 QI 接收机 cahrge 小李宝巴特里,我们开发自己的充电器,可以轻松地容纳多达32个接收机. 只要他们彼此合作,我们就不需要保证与第三方 IQ 充电器供应商的投诉。 一切都在内部。 但谢谢,正如你所说,它只有 MPP 协议,将需要360khz,我们只会使用 BPP 协议反正.

    您知道在哪里可以找到 FOD 校准工具吗、它显示该工具应在工具和软件下、但未找到

    kr

    Øystein μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与您联系、帮助您升级 FOD。

    FOD 发送器不再可用、有几个选项可供查看。