This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:BATFET ENAB

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510919/bq25672-batfet-enab

器件型号:BQ25672

工具/软件:

我想按如下方式查询充电器 IC。

-项目: BQ25672.
-症状
1)当电池处于深度睡眠模式(完全放电)时、BATFET 在连接到充电器 IC 时关断、确认未安装电池。

-查询
1)请检查如何始终启用 BATFET、即使充电器 IC 没有电池也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JAEHO:

    如果启用了充电(CE 位=1且引脚=1且无 TS 故障)并且 VBUS 上存在电压、则充电器会尝试为电容 BAT 引脚充电。  这会导致 BAT 引脚电压上升、如果只有建议的最小电容在 BAT 上、则进入 OVP、反复停止充电、然后再充电。  BAT 具有三角波形。 SYS 还具有一个最小电压= MINSYS 的三角波形。

    此致、
    Jeff