Thread 中讨论的其他器件:TIDA-00443
工具/软件:
我们参考了 TI 的参考设计 TIDA-00443、设计了一个电源。 主要区别在于我们在设计中将 D2替换为1N5408、将 D1替换为 STBR6012W、将 Q1替换为 NTH4L070N120M3S。 Q4、R14和 R5未焊接、其余部分保持不变。 我们调整了反馈电阻、使输出电压约为400V。 目前存在两个问题:如果焊接了 D2、则输出电压约为310V、这是整流后直接输出的电压。 如果移除 D2、则在首次上电时、输出电压约为400V。 第二次上电时、二极管 D1短路、MOS 晶体管 Q1的栅极和源极短路。 此时、电路上未连接外部负载。 您能否帮助我分析可能的原因?