This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350DBTR-R1和 BQ78350-R1A 之间有何差异? 他们的固件是否兼容?

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508492/bq78350-r1a-what-are-the-differences-between-bq78350dbtr-r1-and-bq78350-r1a-are-their-firmware-compatible

器件型号:BQ78350-R1A
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好 TI 团队、

、Ω BQ78350DBTR-R1和 BQ78350-R1A 之间有何差异? 他们的固件是否兼容?

2、目前客户有使用 BQ78350DBTR-R1的项目,已投入大规模生产多年。 过去、TI 的原始工厂推广 BQ78350DBTR-R1已成为 EOL、并且不会推出任何新产品设计供其使用。 它可被新一代 BQ78350-R1A 所取代。 因此、客户目前正在评估两者之间的差异。 更换后、确保批量生产的产品不受质量影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有关固件差异、请参阅此 E2E。  

    此外、当您从 TI.com 下载我们的固件时、它应该附带说明差异的发行说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果电池组使用新固件、是否需要重新配置更高级别的通信和地址? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是、请使用 bqStudio 获取正确的地址。 您可以使用显示的地址导出 gg 文件并比较这两个固件。