请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5432 主题中讨论的其他器件:Tina-TI
工具/软件:
你(们)好
我附加了5V 至1.8V 降压转换器电路设计。 请查看设计并分享您的反馈或建议。

我需要澄清的主要是我的补偿电路,请分享意见。
此致
Anjana
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.