Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616EVM-021 主题中讨论的其他器件:BQ79616
工具/软件:
尊敬的专家:
在 BQ79616EVM 用户指南的第5页上、提供了一个表格、 其中显示了最大工作电压取决于串联的 R3、R4值。 最小工作电压取决于 串联的 R3和 R4值、默认情况下至少为18V。

我了解如何通过 R3/R4计算最小工作电压。 但我不知道如何通过 R3/R4计算最大工作电压。
在我看来、由于 BQ79616、最大工作电压为80VDC。 R3/R4似乎没有。 否?
谢谢
Alex