This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:Vbias 低于 Vin

Guru**** 2766205 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510302/tps22990-vbias-is-lower-than-vin

器件型号:TPS22990

工具/软件:

您好、

由于以下规格、Vbias 电压低于 Vin、数据表注意到 Vin max =Vbias。  

我想问会出现什么问题? 此项目已 投入生产。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    我们不建议使用低于 VIN 的 VBIAS。 VBIAS 必须大于或等于 VIN。

    在电路中将 VIN 和 VBIAS 连接在一起。

    谢谢

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:

    是的、我们知道应该 将 VIN 和 VBIAS 连接在一起。 但现在这个项目已经投入生产,我们想知道会发生什么副作用? 例如大 Ron 或...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    器件未在该条件下进行表征。 所以,我们不能确定所有事情都能发生什么。

    RDSon 和升温都可能增加。  

     请在您的下一个电路板版本中对其进行更正。  

    谢谢  

    Amrit