This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74681:问题是 LM74681 EN 引脚在 PoE 协商(检测/分级)期间变为"high"

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM74681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510340/lm74681-the-question-is-that-lm74681-en-pin-becomes-high-during-poe-negotiation-detection-classification

器件型号:LM74681

工具/软件:

它用于 PoE 输入有源电桥、而不是二极管。
它由电阻器将 PD 输入电压分压。  它连接到 LM74681 EN 引脚、
当 PD 输入电压约为10V 时、LM74681 EN 引脚设计为作为"H"运行。


问题是 LM74681在 PoE 检测过程中为 EN。 是否有问题?

2.在数据表中、OUTP-GND 似乎在30V 或更高电压下运行 FET。 因此、即使 LM74681的 EN 引脚变为"H"且在检测/分级期间 PoE 输入电压低于30V、

FET 关断 并且电流路径仅由 FET 的体二极管形成是正确的吗?

Thanaks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:

    1.没有问题。

    2.如果电压低于30V (检测/分级阶段)、则即使 EN 为高电平、FET 也将保持低电平。 该路径将由 FET 的体二极管形成。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你是我的!