This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:尽管 ChemID 和学习周期正确、SoC 仍保持在100%

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ28Z620EVM-071, GPCCHEM, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510562/bq28z620-soc-stays-at-100-despite-correct-chemid-and-learning-cycle

器件型号:BQ28Z620
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

工具/软件:

您好、

我按这里的建议: https://www.ti.com/lit/pdf/slua777

-通过 bqStudio 将电量计的基本固件更新为0101

-使用 EV2400和 BQ28Z620EVM-071对 gpcchem 工具的电池进行了分析,如几个文档中所述。

-在 bqStudio 中设置 ChemID 和上述文档中的所有其他参数(Design Capacity = 820 mA、Charge Termination Taper Current = 70 mA、Discharge Current Threshold = 45 mA、Charge Current Threshold = 40 mA、Quit Current Threshold = 10 mA、Term Voltage = 3100mV、Design Voltage = 3800mV)。 由于电池(1s)具有集成保护电路、我必须将这些值稍微设置在数据表中的最小值/最大值以下、以防止保护功能切断电池。

-在观察 VOK、RDIS、REST、Qmax、FC 和 LStatus 的同时完成了完整的学习周期。 我只在要求的状态正常后才进入下一阶段。

-学习周期完成后,LStatus 为0E。 我将另一个文档中的更新状态设置为02。 显然、这不再是必需的、仅适用于传统的电量监测计。

我生成了一个 golden 文件并将其放在定制硬件上、但对于评估板和定制硬件、RSOC 始终保持在100%、剩余容量和满电荷容量为0 mA

(与学习周期之后和将 Update Status 设置为2之前生成的另一个 golden 文件相同)。

我是否需要启用/禁用电量监测或其他功能? 我尝试过、进行了复位、下电上电等操作

我还注意到、电池状态的 INIT 位始终是置位的。

提前感谢帮助或试图帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    学习周期完成后、请勿从0x0E 更改 Update Status。  

    此外、是的、必须启用电量监测计、以便电量监测计在整个电池循环期间学习参数。  

    此致、  

    Jonny。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的回答。 通过将电池放电至比我之前使用的电压低的电压、可以解决该问题。 现在一切似乎都正确、至少 SoC 显示了一些有用的内容。

    我在开始学习循环之前启用了电量监测功能。 我只是好奇,如果我需要重新启动它之后,但现在一切都在工作,这似乎不是情况。

    您能告诉我一些关于 init 标志的信息吗?为什么它仍然存在?

    此致、

    Florian