This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3424:与 TPS22917VBR 配合使用

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22919

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510903/tps3424-use-with-tps22917dvbr

器件型号:TPS3424
主题中讨论的其他器件:TPS22919

工具/软件:

尊敬的支持团队:

如图所示、PPS3424A11C13ADRLR 的复位输出连接到 TPS22917VBR 的 ON 输入。

e2e.ti.com/.../PPS3424A11C13ADRLR_5F00_250508a.pptx
如果 PB 设置为低电平、RESET 应继续输出高电平信号、但实际上它会继续输出短的高电平脉冲。
如果 TPS22917VBR 的 ON 引脚断开、PPS3424A11C13ADRLR 的复位信号会正常保持高电平信号。
如果将高电平信号直接施加到 TPS22917VBR 的 ON 引脚上、则 VOUT 将正常输出。
2.7V 电源是稳定电源。
有一些与 TPS22919配合使用的示例、但在这种情况下、与 TPS22917VBR 配合使用是否存在任何问题?
www.ti.com/.../tps3424.pdf

我遇到问题、因为仅使用 PPS3424A11C13ADRLR 时、PPS3424A11C13ADRLR 输出会正常复位、但当我连接 TPS22917VBR 时、它不起作用。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    由于 PPS3424A11C13ADRLR 是锁存型号器件、因此当按下 PB 并保持短按时序时、RESET 锁存将置为有效、而按下 PB 长按时序将使复位无效。 因此、当 PB 保持的时间超过长按时序时、RESET 将置为有效和置为无效、从而产生复位脉冲而不是锁存输出。 根据您的描述、TPS2291的 ON 引脚似乎将 PB 保持在低电平、从而产生脉冲而不是锁存输出。

    Jesse