Other Parts Discussed in Thread: TPS54338
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54338 工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户考虑使用具有外部时钟同步功能的 TPS54338。 这个1.9MHz 外部时钟具有如下所示的展频频谱、
-外部时钟:1.9MHz +/- 2%(max)、+/-38kHz (max)
TPS54338在使用上面显示的外部时钟输入时能否正常工作?
如果展频频率受限、请告诉我。
此致、
二宫幸史