This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54338:带展频的肾时钟@中心

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1510557/tps54338-exterenal-clock-with-frequency-spread-s-ectrum

器件型号:TPS54338

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户考虑使用具有外部时钟同步功能的 TPS54338。 这个1.9MHz 外部时钟具有如下所示的展频频谱、

 -外部时钟:1.9MHz +/- 2%(max)、+/-38kHz (max)

TPS54338在使用上面显示的外部时钟输入时能否正常工作?
如果展频频率受限、请告诉我。

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi San、

     SYNC 功能可在200kHz 到2.2MHz 之间的任何频率下正常工作。 1.9MHz +/- 2%落在该范围内、因此它应该可以正常工作。

    此致、

    Himanshu