This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:如果我们将有高侧驱动器 AFE

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76200, BQ76907-Q1, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503973/bq76907-q1-if-we-will-have-high-side-driver-afe

器件型号:BQ76907-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ76952BQ76200BQ76942

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户想知道我们是否会拥有集成高侧驱动器的 AFE? 它是 ASIL-B 或 QM 器件。 谢谢。

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    谁是客户? 我们 正在开发 符合这些要求的汽车级 BQ76952。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    客户是 CosMx。 BQ76952的采样时间和 RTM 时间是多少? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、BQ76952为16S、但 CosMx 希望在12V 汽车 BMS 中使用 AFE。 那么、我们是否有7节  AFE、在未来集成了高侧驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    感谢您的确认。 我们提供样品、但是、我们的 PME 将能够提供更多关于具体细节的信息。 我们可以通过电子邮件继续此操作。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Alexis  

    我也 对  适用于12V 汽车 BMS 的 AFE 感兴趣。 请联系我吗?  

    正在查找以下选项

    BQ76907-Q1 +高侧 CHG DIS 驱动器(汽车级 BQ76200)

    2.汽车级 BQ76942  

     3. BQ76952-Q1

    此致、

    Tirthraj