This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:学习周期失败-更新状态卡在1

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509028/bq27520-g4-learning-cycle-fails-update-status-stuck-at-1

器件型号:BQ27520-G4

工具/软件:

您好:

我正在研究 BQ27520G4的学习周期、但遇到了两次尝试失败。

以下是我所使用的锂离子电池的相关信息:

  • 容量:3000 mA
  • 充电电压:4.2 V
  • 放电终止电压:3.0 V
  • 在测试的电池上绕过保护电路。

我已经按照 TI 提供的学习循环说明进行了操作:

(a)已校准仪表的电压、电流和温度

(b)执行了充电/放电周期并将日志上传到 GPC Chem
→结果:化学 ID 7853、最大 DOD 误差:2.1%

(3)将化合物 ID 编程到监测计中并配置以下参数:

  • 锥形电流:30 mA
  • 终止电压:3000mV
  • Dsg Current Threshold:25 mA
  • CHG 电流阈值:25 mA
  • 退出电流:15 mA

(4)开始学习循环

在两次运行中、学习周期都会失败。 Update Status 保持为1、并且在放电后的张弛阶段后从未转换为2。

以下是两个运行之间的差异:

  • 负载模式在第一次运行时保持恒定功率、在第二次运行时保持恒定电流
  • FC 集值在第一次运行中为100、在第二次运行中为-1
  • OpConfig[7](IDSELEN)在第一次运行时为1、在第二次运行时为0

我附上了以下文件:

  • 数据存储器转储、然后再学习
  • 两次运行的学习周期日志

您能帮助我确定可能出现了什么问题吗?

非常感谢您的支持!

e2e.ti.com/.../learning_5F00_record_5F00_fail1.csve2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_before_5F00_learning_5F00_1.gg.csv

e2e.ti.com/.../data_5F00_memory_5F00_before_5F00_learning_5F00_2.gg.csve2e.ti.com/.../learning_5F00_record_5F00_fail2.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    根据数据、电量监测计似乎没有进入 CC 模式(完全充电模式) 、并在充电事件期间保持在 VC (收尾电流模式)。 这指向错误完成的测试设置。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的反馈。

    查看电流曲线后、我注意到尽管我设置了0.5C 充电速率(1500 mA)、但实际电流会快速下降。
    我还查看了电池数据表并发现标准充电电流为0.2C (600 mA)。

    但是、根据 TI 的说明(SLUA903)、建议在充电阶段使用典型的 C/2充电速率。

    您认为电量监测计需要持续恒流(CC)阶段才能可靠地检测充满电的情况吗?
    虽然设置了 Flags()寄存器中的 FC 位、但我理解这可能不足以指示您所指的"完全充电模式"。

    如果我误解、请纠正我。
    再次感谢您的帮助。

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您能否附上电池的数据表以提供有关 CC 充电设置和 CV 充电设置的建议?  

    [引述 userid="510257" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1509028/bq27520-g4-learning-cycle-fails-update-status-stuck-at-1/5801223 #5801223"]

    标准充电电流为0.2C (600 mA)。

    但是、根据 TI 的说明(SLUA903)、建议在充电阶段使用典型的 C/2充电速率。

    [/报价]

    对于大多数电芯、标准充电速率为 C/2、这意味着大部分情况下为电芯充电需要大约几小时、但"标准充电电流"为0.2C 的电芯非常慢、大约需要5小时、并希望在数据表中验证这一点。 上图中的红线应表示 CC 或 C/2电流不断推入电芯的位置、而 CV 是您的收尾电流、它看起来正确无误。 我会验证您的电源是否能够为您的电池组提供足够的电量。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您的答复和解释。

    附件图像来自电池的数据表。 它规定标准充电电流为0.2C、最大充电电流为1.0C。

    我们还发现、在我们的设置中、电源和电池输入之间存在显著的压降、这会导致电池以较低的电压充电。

    这可能是日志未显示平坦且持续的峰值充电电流的另一个原因。 我们目前也在努力解决这个问题。

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin  

    我们还发现、在我们的设置中、电源和电池输入之间存在显著的电压降、这会导致电池以较低的电压充电。

    -这可能会解释问题、如果您在设置过程中遇到问题、请提供任何更新。

    附加图像来自电池的数据表。 它规定标准充电电流为0.2C、而最大充电电流为1.0C。[/报价]

    -感谢您提供的信息,您对0.2C 标准收费是正确的。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    执行了学习循环、 这一次、我使用大约600 mA 的充电电流来匹配电池数据表中规定的标准0.2C 充电率。
    我还提高了电源的压降。

    在这次运行中、我能够在日志中观察到持续的平坦峰值充电电流。
    但是、学习周期仍然失败—更新状态仍保持为1。

    我已附上日志文件供您参考。
    您是否有任何线索说明为什么学习可能再次失败?

    再次感谢您的帮助。

    此致、
    Benjamin

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_record_5F00_18.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您确实正确执行了以下学习周期步骤、如果您未启用 Impedance Track 并发出复位命令、 我会再次尝试使用相同的测试进行测试。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我已成功完成一个学习周期、Update Status = 2。

    此运行与上一个运行之间的主要区别是 ChemID。
    之前、我使用的是 ChemID 7853、最大 DOD 误差为2.1%。
    这次我使用的是 ChemID 2408、其最大 DOD 误差为1.85%。
    所有其他设置保持不变、包括将充电电流设置为600 mA 左右。

    我使用了上一学习周期充放电阶段的数据、并将其上传到 GPC 工具、该工具返回了新的 ChemID 2408。
    这种改进可能是由于 GPC 工具原始日志中电池上的温度引脚出现问题所致。

    附加的文件包含此成功学习周期的记录。
    我没有注意到这个日志与上一个日志之间有任何显著差异。

    再次感谢您的帮助—感谢您的指导、我成功地完成了学习周期。

    此致、
    Benjamin

    e2e.ti.com/.../learning_5F00_record_5F00_20.csv