This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC69668-Q1:电源管理论坛

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC69668-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502068/tlc69668-q1-power-management-forum

器件型号:TLC69668-Q1

工具/软件:

我正在 通过 I2C 将 TLC69668QPWPRQ1连接到 Raspberry PI。 我是使用 Python 进行编程的

我需要 Python 示例来控制一个端口上的调光。

此外、如何在另一半处于关闭状态时启用一半输出。

非常关键!

谢谢你

此致
Ramin Tavassoli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    首先、接口不是 I2C。 它是连续时钟串行接口。 有关详细说明、请参阅数据表。

    那么 TLC69668-Q1的应用是什么?   

    您想控制多少个 LED? 您是否使用时分多路复用结构?

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在每个灯串上有八个 LED、  

    制造商 #:MP-3030-120K-27-90
    制造商:
    LCD 背光。
    屏幕尺寸:7英寸、13英寸、17英寸、20英寸
    根据屏幕尺寸、启用 LED 背光。 此外、光传感器调节环境控制调光级别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个简单的程序来说明如何启用或禁用 LED 灯串 、调光设置、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    您是否申请访问 TLC69668-Q1的 Mysecure 页面以查看整个数据表?

    它需要 TLC696x0-Q1作为扫描 MOS 控制器和8个外部 MOSFET。  

    此外、示例代码和用户指南位于同一 Mysecure 页面上、供您参考。

    如果你有更详细的申请信息,Pls 与我联系私人消息,我会给你我的电子邮件地址.

    BR, Gracie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否为我的应用推荐了其他器件? 这对我很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramin:

    我建议我们在邮件中讨论详细信息。

    BR, Gracie