This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:GPCRA0报告错误

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQ34Z100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498323/bq34z100-r2-gpcra0-report-errors

部件号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:GPCRA0、GPCCHEM、 BQSTUDIO、BQ34Z100

工具/软件:

您好:

我尝试使用 GPC Golden GG Maker 工具、但无法获得返回的有效报告、其中包含需要更新的参数。 我使用 GPC Chem 工具获取我们正在使用的电池的有效化合物 ID 列表、我尝试了大约10个不同的 ID 进行编程、但每次我仍然收到相同的错误。 持续出现的错误包括:

警告:放电前后的 DODdifference 小于70%    QMax 精度降低:  
警告:负载下的电压2021mV 高于 OCV 2011mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

我附上了 Chem-ID 报告、并将 zip 文件发送到 Golden GG Maker 工具。 不确定为什么这些化学物质都不起作用、或者为什么其 DOD 差异小于70%DOD。 如果有人可以看看我的文件,看看问题是在哪里,这将是很好的。

谢谢、

约旦

e2e.ti.com/.../Griffon_5F00_GPCRA0.zipe2e.ti.com/.../Griffon_5F00_Chem_5F00_ID_2D00_report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    这是一个奇怪的问题、尤其是因为所有 chemID、尤其是 chemID 1224在您的系统中都很容易操作、并且通常您收到的警告会与错误的 chemID 相关。 在设置方面、您使用相同的电池器件型号、并确保电池间没有偏差。 我最好的猜测是、您的电池组中有一些不同的老化细胞、或者您的电池供应商的质量控制不佳。  

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、很抱歉耽误了回复。

    很不幸听到这是一个奇怪的问题。 我们从供应商处收到所有电池后、就对它们进行了匹配、每个电池包的电池容量彼此匹配度在1.5%以内、内部阻抗也是如此。 所有16节电池均为相同的器件型号、放电完成后电芯之间存在细微偏差、这些多节电池应用预计会如此。 一旦最低电芯达到3.0V、我们就会切断放电、以防止过度放电和损坏电芯、因此电压最高的电芯可能处于3.5V。 这是否足以将工具扔掉?

    我使用 GPCCHEM 工具生成了一组新的 chemID、其中使用了完整电池组、而不是单个电芯、假设我们希望 chemID 用于实际应用。 我附上了新的 chemID 报告。 我尝试使用几个不同的 ID、尝试从 BQStudio 的化学成分列表中选择容量相似的 ID、但得到的结果相同、结果也出现了相同的误差。 我唯一能得到"ggg_out.csv"的时间点是我没有调节"sysrate_rel_dis_rel"文件中的电压(意味着电压全部加倍)、但这导致 SOC 报告较低、大约30%、当我们预计它接近80%时(67.2V 时提供64V 应为100%)

    我还在 SLUUBC9中读到 、建议在日志文件中使用单节电池电压。 我尝试过,但没有结果。 我也附上了提交的 zip 文件。

    我知道电流在提交的数据中会得到缩放、但电压是否也应该根据我们 gg.csv 文件中的内容进行缩放? 除了编程和尝试不同的 ChemID 之外、是否还有任何其他途径?

    感谢你的帮助

    约旦

    e2e.ti.com/.../Griff_5F00_ChemID_2D00_report.zip      e2e.ti.com/.../Griffon_5F00_RA0.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    感谢您附加.gg 文件和更新 chemID 报告、团队将审核您的参数和 chemID。 但在此之前、我想澄清一下您在 GPCCHEM 报告之前进行了校准、串联和并联了多少个电芯、电芯数据表和下面的警告是您当前看到的唯一问题、它是在学习周期中发生的?

    电流校准:
    https://www.ti.com/video/5841163892001

    电压校准:
    https://www.ti.com/video/5841160918001

    [报价 userid="635801" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498323/bq34z100-r2-gpcra0-report-errors ]警告:放电前后的 DODdifference 低于70%    QMax 精度降低:  
    警告:负载下的电压2021mV 高于 OCV 2011mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    我们工厂设有电池组定制测试装置、可监测单个电池电压以及 CHG 和 DSG 电流、因此没有对电量监测计进行校准、因为收集和提交的所有数据都仅来自电池组。 然后、我们在提交前根据量程参数调整电流和电压值(如果适用)。 我在使用仅包含电池组的 RA0和 RB 工具而不是传统的学习周期时运气更好、因为我们在系统中使用的电路阻止了我们将电池完全放电至其最低电压。

    是的、这些是我从 Gauging Parameter Calculator 发回的报告中收到的警告、发送回的文件中没有"gg_out.csv"。

    我们的系统采用16S1P 配置。 电池数据表附在下面

    谢谢、

    约旦

    e2e.ti.com/.../Fullymax-evaluation-spec.-sheet_5F00_240343_2D00_A0_5F00_FBC966195_2D00_1S1P_2D00_5040mAh_2800_PXT_2D00_50404741_2D00_1101_2D00_A0_2C00_with-tape_29002D00_2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、  

    我有机会查看您的.gg 文件、并更新了电量计的"关键参数"(下面也随附了相关文档)。  

    如何成功完成 bq34z100的学习周期:
    文件://C:/Users/A0542843/Downloads/How %20至%20完成%20A%20成功%20学习%20周期%20对于%20该 e%20BQ34z100%20 (8).pdf

    -设计电压=标称电压*串联电池  
    -锥形电流=标称容量/ 10.  
    *我看到的值需要更新  

    因此未对电量计进行校准、

    -校准对于测量仪表的性能和 ChemID 至关重要我会建议使用单个电池来获取您的 chemID、而不是整个电池组。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、

    设计电压字段最大为5000mV、因此我认为对于一节电芯、需要考虑串联电压来计算实际设计电压。 我们将调节电压、因为系统最大电压超过65535mV。 设计电压中输入的数字是否应该是缩放数字? 例如、我们电池的标称电压为3700mV、如果我们将电压减半、应该是1850mV?

    很抱歉、如果我不清楚、我将列出生成用于提交的文件的确切顺序。

    1.使用单个电池生成的 chemID。 收到的 ID 1224为最佳匹配。

    2.使用电池组仿真器为我们的电路板上的电量监测计供电。 更新了我们的数据闪存参数、校准后的电量计和编程的化学 ID 1224。

    3.在配置数据闪存参数、校准 ChemID 以及对其进行编程之后、从 BQ Studio 中的 DATA FLASH Parameter 选项卡导出 gg.csv 文件。 电量监测计仍由电芯堆仿真器供电、而不是由实际的电池包供电。

    4.根据 SLUUBC9 文档,仅使用电池组运行 Ra0循环。 电量监测计根本未连接到电池。

    5.使用自定义电池测试装置记录电压、温度和电流。 更新了测量值以反映缩放的数字。 我们将电流调整6、将电压调整2、因此在日志文件中、表明我们以840mA (5040mA Actual)充电和放电、最大电压为33600mV (实际为67200mV)、最小电压为24000mV (实际为48000mV)。

    6、将配置的、校准的、chemID 编程的 gg.csv 文件、带缩放值的数据日志和配置文件提交给电量监测参数工具

    当我提交带有缩放值的日志文件时、即我收到以下错误:

    警告:放电前后的 DODdifference 小于70%    QMax 精度降低:  
    警告:负载下的电压2021mV 高于 OCV 2011mV。 请检查您的化学 ID 是否正确。

    未调节的电压时自动执行此操作。 我没有收到任何错误、但我从报告中得到的参数超出范围、不允许我写入电量监测计

         

    看到这一点、我想我仍然对提交的日志文件中的缩放时间和参数感到困惑

    感谢您帮助我们解决此问题。 我真的很感谢时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    我们正在研究这个问题、并将尽快作出答复。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    在做了一些修修补后、我认为它可以正常工作。 所使用的缩放电流和 UNSCALED 电压并获得报告。 然后、我必须手动输入每个参数、这似乎需要用到。 如果我尝试导入 gg_out.csv 文件、会引发错误、并且参数在数据内存中不会"嘀嗒"。 但在我手动输入它们后,它的工作正常。 我们现在的 SOH 为100%、并且我们正在准确跟踪 SoC。  

    感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jordan、

    抱歉、您有延迟响应、但请随时提出与此电量监测计相关的更多问题。

    谢谢您、
    Alan